Productos WebReports
Funcionalidades: Informes
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16/12/2021

Creating a Dashboard Report in WebReports

You create a dashboard report when you want a report that uses predefined filtering criteria to generate the report output. You may need to create a dashboard report, for example, if you plan to schedule a report to run at specified days and times.

Mostrar más
action_close

Un informe de panel es un informe que procesa criterios de filtro fijos o definidos para generar una salida de informe.

A diferencia de los informes de movimientos, los informes de panel procesan la salida de informe en función de los criterios de filtro predefinidos y general la salida cuando selecciona el informe. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar el informe.

En el árbol de informes, los informes de panel se identifican con un punto rojo en el nombre del informe. El icono no aparece junto a los informes de panel del panel Árbol del sistema de WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Informes de panel en el árbol de informes
Figura: Informes de panel en el árbol de informes

Criterios de filtración previamente definidos

Puede crear informes de panel en WorkStation y su navegador web usando la opción Panel de WebReports. Puede seleccionar esta opción si desea crear un informe que use los mismos criterios de filtro cada vez que ejecute el informe. Por ejemplo, supongamos que desea que un informe de alarma se procese con un intervalo de fecha fija, como una semana hasta la fecha. Cuando crea el informe, puede introducir el intervalo de fecha fija y, a continuación, guardarlo como un informe de panel. La próxima vez que ejecute el informe, se procesará usando el intervalo de fecha fija como los criterios de filtro. No tiene que volver a introducir el intervalo de fecha para filtras su salida de informe.

Para generar y ver un informe de panel en WorkStation, se selecciona el informe en la carpeta Informes del panel Árbol del sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Informe de panel en Workstation
Figura: Informe de panel en Workstation

Tras seleccionarlo, la salida de informe se muestra en la zona de trabajo. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar la salida.

Para generar y ver un informe de panel en su navegador web, debe conectarse al sitio web de WebReports y seleccionar un informe en el árbol de informes.

 
action_zoom_plus_stroke Informe de panel en un navegador web
Figura: Informe de panel en un navegador web

Tras seleccionar el informe, la salida de informe se muestra en su navegador web. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar la salida.

Calendarios para informes de panel

Los informes de panel también se crean si desea usar planificaciones de WebReports y ejecutar informes en días especificados. .

 
action_zoom_plus_stroke Calendario de WebReport
Figura: Calendario de WebReport

To create a dashboard report in WebReports
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , select a prompted report, such as a production report.

  3. Enter the filtering criteria for the report.

  4. Click Submit Form .

  5. Click Save as .

  6. In the Report name box, type a folder name and report name for the dashboard report.

  7. Select Dashboard report .

  8. Click Save as .

  • Informes de panel
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Creating an Activities Per User Dashboard Report
  • Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report
  • Creating a Consumption Dashboard Report
  • Visualización de un informe de panel en WebReports
  • Visualización de un informe de panel en WorkStation
  • Creating a Dashboard Report in WorkStation