earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebReports
Funcionalidades: Informes
Versión del producto: 1.8, 1.9
26/10/2012

Creating a Monthly Report Schedule

You create a monthly report schedule when you want the schedule to run a report on a monthly basis on the first or last day of the month, or on both the first and last day of the month at a specified time.

Mostrar más
action_close

Un informe de panel es un informe que procesa criterios de filtro fijos o definidos para generar una salida de informe.

A diferencia de los informes de movimientos, los informes de panel procesan la salida de informe en función de los criterios de filtro predefinidos y general la salida cuando selecciona el informe. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar el informe.

En el árbol de informes, los informes de panel se identifican con un punto rojo en el nombre del informe. El icono no aparece junto a los informes de panel del panel Árbol del sistema de WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Informes de panel en el árbol de informes
Figura: Informes de panel en el árbol de informes

Criterios de filtración previamente definidos

Puede crear informes de panel en WorkStation y su navegador web usando la opción Panel de WebReports. Puede seleccionar esta opción si desea crear un informe que use los mismos criterios de filtro cada vez que ejecute el informe. Por ejemplo, supongamos que desea que un informe de alarma se procese con un intervalo de fecha fija, como una semana hasta la fecha. Cuando crea el informe, puede introducir el intervalo de fecha fija y, a continuación, guardarlo como un informe de panel. La próxima vez que ejecute el informe, se procesará usando el intervalo de fecha fija como los criterios de filtro. No tiene que volver a introducir el intervalo de fecha para filtras su salida de informe.

Para generar y ver un informe de panel en WorkStation, se selecciona el informe en la carpeta Informes del panel Árbol del sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Informe de panel en Workstation
Figura: Informe de panel en Workstation

Tras seleccionarlo, la salida de informe se muestra en la zona de trabajo. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar la salida.

Para generar y ver un informe de panel en su navegador web, debe conectarse al sitio web de WebReports y seleccionar un informe en el árbol de informes.

 
action_zoom_plus_stroke Informe de panel en un navegador web
Figura: Informe de panel en un navegador web

Tras seleccionar el informe, la salida de informe se muestra en su navegador web. No tiene que introducir los criterios de filtro ni hacer clic en el botón Ejecutar para generar la salida.

Calendarios para informes de panel

Los informes de panel también se crean si desea usar planificaciones de WebReports y ejecutar informes en días especificados. Para obtener más información, consulte Schedules for Dashboard Reports ..

 
action_zoom_plus_stroke Calendario de WebReport
Figura: Calendario de WebReport

To create a monthly report schedule
  1. In WebReports, on the menu bar, click Schedules .

  2. In the Select existing schedule box, select New Schedule .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. In the Report schedule name box, type a name for the schedule.

  4. In the Schedule description box, type a description for the schedule.

  5. In the Select a dashboard report box, select the dashboard report that you want to schedule.

  6. In the Frequency box, select Monthly .

  7. In the Start schedule box, enter the date and time to activate the schedule.

  8. Select the First box to make the schedule run on the first day of every month.

  9. Select the Last box to make the schedule run on the last day of every month.

  10. In the Report output format box, select the file format to be used when the report is generated.

  11. In the Report output destination box, type the directory path for the report output.

    Aviso

    The report is written to the specified destination using the System account of the Reports Server. If you plan to save scheduled reports to a network drive, ensure that the System account has write access to the network drive.

  12. Select the Overwrite prior report output box to keep only the most current copy of the report output.

  13. Select the Disable schedule box to disable the schedule when not used.

     
    action_zoom_plus_stroke
  14. Click Save .

  • Informes de panel
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Report Schedule Frequency
  • Schedule Reports Page