earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebReports
Funcionalidades: Relatórios
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16-12-2021

Creating a Monthly Report Schedule

You create a monthly report schedule when you want the schedule to run a report on a monthly basis on the first or last day of the month, or on both the first and last day of the month at a specified time.

Mostrar mais
action_close

Um relatório de dashboard é um relatório que processa critérios de filtragem fixos ou predefinidos para gerar saída de relatório.

Ao contrário de relatórios solicitados, os relatórios de dashboard processam a saída de relatório com base nos critérios de filtragem predefinidos e geram a saída de relatório quando seleciona o relatório. Não tem de introduzir os critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar o relatório.

Na árvore de relatórios, os relatórios de dashboard são identificados com um ponto vermelho ao lado do nome do relatório. O ícone não aparece ao lado dos relatórios de dashboard no painel de árvore de sistema em WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Relatórios de dashboard na árvore de relatórios
Imagem: Relatórios de dashboard na árvore de relatórios

Critérios de filtragem pré-definidos

Pode criar relatórios de dashboard tanto em WorkStation como no seu navegador web usando a opção de dashboard WebReports. Seleciona a opção quando pretende criar um relatório que use os mesmos critérios de filtragem de cada vez que executa o relatório. Por exemplo, imagine que quer que um relatório de alarme seja processado com um intervalo de data fixo, tal como semana para data. Quando cria o relatório, pode introduzir o intervalo de datas fixo e depois guardar o relatório como um relatório de dashboard. Da próxima vez que executar o relatório, o relatório será processado usando o intervalo de datas fixo como critério de filtragem. Não necessita de reintroduzir o intervalo de datas para filtrar a sua saída de relatório.

Para gerar e ver um relatório de dashboard em WorkStation, seleciona o relatório na pasta de relatórios no painel de árvore do sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Relatório de dashboard em Workstation
Imagem: Relatório de dashboard em Workstation

Após selecionar o relatório, a saída de relatório é apresentada na área de trabalho. Não tem de introduzir quaisquer critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar a saída.

Para gerar e ver um relatório de dashboard no seu navegador web, inicia sessão na página web de WebReports e depois seleciona um relatório na árvore de relatórios.

 
action_zoom_plus_stroke Relatório de dashboard num navegador web
Imagem: Relatório de dashboard num navegador web

Após selecionar o relatório, a saída de relatório é apresentada no seu navegador web. Não tem de introduzir quaisquer critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar a saída.

Agendas para relatórios de dashboard

Cria também relatórios de dashboard quando pretende usar agendas WebReports e executar relatórios em dias específicos. .

 
action_zoom_plus_stroke Agenda WebReport
Imagem: Agenda WebReport

To create a monthly report schedule
  1. In WebReports, on the menu bar, click Schedules .

  2. In the Select existing schedule box, select New Schedule .

  3. In the Report schedule name box, type a name for the schedule.

  4. In the Schedule description box, type a description for the schedule.

  5. In the Select a dashboard report box, select the dashboard report that you want to schedule.

  6. In the Frequency box, select Monthly .

  7. In the Start schedule box, enter the date and time to activate the schedule.

  8. Select the First box to make the schedule run on the first day of every month.

  9. Select the Last box to make the schedule run on the last day of every month.

  10. In the Report output format box, select the file format to be used when the report is generated.

  11. In the Report output destination box, type the directory path for the report output.

    Nota

    The report is written to the specified destination using the System account of the Reports Server. If you plan to save scheduled reports to a network drive, ensure that the System account has write access to the network drive.

  12. Select the Overwrite prior report output box to keep only the most current copy of the report output.

  13. Select the Disable schedule box to disable the schedule when not used.

  14. Click Save .

  • Relatórios de dashboard
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Report Schedule Frequency
  • Schedule Reports Page