earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebReports
Funzionalità: Report
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16/12/2021

Creating a Prompted Report in WebReports

You create a prompted report when you want a report that prompts for filtering criteria before the report is generated.

Mostra di più
action_close

Un report con prompt è un report in grado di elaborare i criteri di filtro impostati dall'utente, al fine di generare l'output di un report. Mediante i report con prompt, inserisci e selezioni i criteri di filtro per uno o più parametri di input, quindi esegui il report. L'output del report generato fornisce informazioni sulla base dei criteri di filtro impostati.

Alcuni report con prompt contenuti in WebReports sono forniti di fabbrica da Schneider Electric. Ricevi questi report una volta installato WebReports e puoi visualizzarli sia in WorkStation che in un qualsiasi browser.

Gli altri report con prompt sono report personalizzati che puoi creare usando le funzioni di WebReports sia in Workstation che in un qualsiasi browser.

Per generare e visualizzare un report con prompt in WorkStation, seleziona il report nella cartella Report, riquadro Struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report con Prompt nel riquadro Struttura di Sistema
Figura: Report con Prompt nel riquadro Struttura di Sistema
 
action_zoom_plus_stroke Output del report con prompt in WorkStation
Figura: Output del report con prompt in WorkStation

Nel momento in cui selezioni il report, puoi visualizzare i parametri di input nell'area di lavoro e impostare i criteri di filtro. Dopo aver fatto clic su Esegui report, l'output del report appare nell'area di lavoro.

Per generare e visualizzare un report con prompt nel tuo browser, effettua il login al sito web di WebReports e seleziona il report nella struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report con prompt nella struttura di sistema
Figura: Report con prompt nella struttura di sistema
 
action_zoom_plus_stroke Output del report con prompt in un browser
Figura: Output del report con prompt in un browser

Nel momento in cui selezioni il report, puoi visualizzare i parametri di input nel browser e impostare i criteri di filtro. Dopo aver fatto clic su Esegui report, l'output del report appare nel browser.

To create a prompted report in WebReports
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , select a prompted report, such as a production report.

  3. Enter the filtering criteria for the report.

  4. Click Submit Form .

  5. Click Save as .

  6. In the Report name box, type a folder name and report name for the custom report.

  7. Clear the Dashboard report box.

  8. Click Save as .

  • Report con prompt
  • WebReports Main Page
  • Creating a Prompted Report in WorkStation
  • Visualizzazione di un Report con Prompt in WorkStation
  • Visualizzazione di un Report con Prompt in WebReports