earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebReports
功能: 报告
产品版本: 1.8, 1.9
2015/4/13

Creating a Prompted Report in WorkStation

You create a prompted report when you want a report that prompts for filtering criteria before the report is generated.

显示更多
action_close

提示报告是一种处理用户指定过滤条件以生成报告输出的报告。通过提示报告,可为一个或多个输入参数输入并选择过滤条件,然后运行报告。生成的报告输出提供基于您的过滤条件的信息。

在 WebReports 中,某些提示报告为 Schneider Electric 提供的工厂提供报告。当您安装 WebReports 时,将收到这些报告,您可以在 WorkStation 和 Web 浏览器中查看这些报告。 有关更多信息,请参阅 Factory Supplied Reports .

其他提示报告为您可以使用 WebReports 功能在 WorkStation 和您的 Web 浏览器中创建的自定义报告。 有关更多信息,请参阅 Custom Reports .

如要在 WorkStation 中生成和查看提示报告,您可以在系统树窗格中的报告文件夹中选择报告。

 
action_zoom_plus_stroke 系统树窗格中的提示报告
图: 系统树窗格中的提示报告
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的提示报告输出
图: WorkStation 中的提示报告输出

当您选择报告时,输入参数显示在工作区内,这样您可以输入您的过滤条件。点击“运行报告”后,报告输出显示在工作区内。

如要在 Web 浏览器中生成和查看提示报告,请登录到 WebReports 网站,然后在报告树中选择报告。

 
action_zoom_plus_stroke 报告树中的提示报告
图: 报告树中的提示报告
 
action_zoom_plus_stroke 浏览器中的提示报告输出
图: 浏览器中的提示报告输出

当您选择报告时,输入参数显示在浏览器中,这样您可以输入您的过滤条件。点击“运行报告”后,报告输出显示在浏览器中。

To create a prompted report in WorkStation
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select a prompted report, such as a production report, in the default Reports folder.

  2. Enter the filtering criteria.

  3. Click Submit Form .

  4. Click Save as .

  5. In the Report name box, type a folder name and report name.

     
    action_zoom_plus_stroke
  6. Clear the Dashboard report box.

  7. Click Save as .

  • 提示报告
  • Creating a Prompted Report in WebReports
  • 在 WorkStation 中查看提示报告
  • 在 WebReports 中查看提示报告