earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
21/05/2024

Création d'une courbe de tendance tracé en temps réel

Vous créez une courbe de tendance tracé en temps réel pour afficher une variable en temps réel.

Afficher plus
action_close

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

 
action_zoom_plus_stroke Real-time plot, schematic
Figure : Real-time plot, schematic

A real-time plot trend chart updates and draws a solid series each time it registers that the variable has a new value. If the variable remains on the same value, the series is drawn as a dotted line.

When you save a real-time plot trend chart, a trend chart object is created that you can reach from the System Tree pane.

Déclaration
  • A real-time plot can only be displayed in a trend chart and not in a trend log list.

Pour créer une courbe de tendance en temps réel
  1. Dans Workstation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la variable que vous souhaitez afficher sous forme de courbe de tendance en temps réel.

  2. Dans le menu Actions , pointez le curseur sur Voir , puis cliquez sur Nouvelle courbe de tendance .

  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Accédez à l'emplacement où vous voulez enregistrer la courbe de tendance tracé en temps réel.

  5. Cliquez sur Enregistrer .

Lorsque vous enregistrez la courbe de tendance tracé en temps réel, un objet courbe de tendance est créé dans le volet Arborescence système.

  • Real-Time Plotting
  • Vue de courbe de tendance
  • Enregistrement des paramètres de la courbe de tendance