Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
22/07/2018

Cómo crear un gráfico de tendencias a partir de un registro de tendencias

Puede crear un gráfico de tendencias cuando desee obtener una presentación gráfica de los cambios de un objeto.

Mostrar más
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Para obtener más información, consulte Gráficos de tendencias .

Para crear un gráfico de tendencias a partir de un registro de tendencias
  1. En WebStation, en el panel de Árbol de sistema haga clic con el botón derecho del ratón en el registro de tendencias que desea presentar en un gráfico.

  2. Haga clic en Crear elemento de tendencia .

  3. Haga clic en Gráfico de Tendencias .

El gráfico de tendencias queda creado y se visualiza en el panel Árbol del sistema. El software de EcoStruxure Building Operation asigna un nombre al gráfico de tendencias. El nombre no se puede cambiar.

  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Menú Contexto
  • Menú Contexto – Submenú Gráfico de tendencias
  • Menú Contexto – Submenú Gráfico de tendencias
  • Cómo crear un registro de tendencias de un valor