Puede crear un gráfico de tendencias que supervise una variable en tiempo real, por ejemplo, para acceder y comprobar el estado actual de la variable.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que desee crear el gráfico de tendencias.
En el menú Archivo , apunte a Nuevo y después haga clic en Tendencia .
En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione gráfico de tendencias .
En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el gráfico de tendencias.
En Descripción , escriba una descripción.
Haga clic en Siguiente .
En la página Configurar Gráfico de Tendencias , en el cuadro Modo de tiempo , seleccione Absoluto para especificar manualmente el punto de inicio y fin del eje x.
En el cuadro Hora de inicio , escriba el tiempo de inicio absoluto (el punto más a la izquierda del eje x).
En el cuadro Hora de fin , escriba el tiempo de fin absoluto (el punto más a la derecha del eje x).
En el cuadro Autoescalar eje y izquierdo , seleccione Verdadero para que el eje x se adapte a la serie mostrada.
Haga clic en Añadir
En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione Serie de tendencias en tiempo real .
En Nombre , escriba un nombre para la serie.
En Descripción , escriba una descripción.
Haga clic en Siguiente .
En la página Configurar Serie de tendencias en tiempo real , en el cuadro Variable de visualización , introduzca la ruta a la variable que desee mostrar en el gráfico de tendencias.
En el cuadro Peso , seleccione el peso de la serie.
En el cuadro Mostrar marcadores , seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada uno registrado.
Haga clic en Crear .
En el cuadro Configurar serie de tendencias en tiempo real , haga clic en Crear .
El gráfico de tendencias de series en tiempo real se crea en la carpeta seleccionada.