Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo crear un gráfico de tendencias que supervise una variable en tiempo real

Puede crear un gráfico de tendencias que supervise una variable en tiempo real, por ejemplo, para acceder y comprobar el estado actual de la variable.

​Para crear un gráfico de tendencias que supervise una variable en tiempo real
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que desee crear el gráfico de tendencias.

  2. En el menú Archivo , apunte a Nuevo y después haga clic en Tendencia .

  3. En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione gráfico de tendencias .

  4. En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el gráfico de tendencias.

  5. En Descripción , escriba una descripción.

  6. Haga clic en Siguiente .

  7. En la página Configurar Gráfico de Tendencias , en el cuadro Modo de tiempo , seleccione Absoluto para especificar manualmente el punto de inicio y fin del eje x.

  8. En el cuadro Hora de inicio , escriba el tiempo de inicio absoluto (el punto más a la izquierda del eje x).

  9. En el cuadro Hora de fin , escriba el tiempo de fin absoluto (el punto más a la derecha del eje x).

  10. En el cuadro Autoescalar eje y izquierdo , seleccione Verdadero para que el eje x se adapte a la serie mostrada.

  11. Haga clic en Añadir

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  12. En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione Serie de tendencias en tiempo real .

  13. En Nombre , escriba un nombre para la serie.

  14. En Descripción , escriba una descripción.

  15. Haga clic en Siguiente .

  16. En la página Configurar Serie de tendencias en tiempo real , en el cuadro Variable de visualización , introduzca la ruta a la variable que desee mostrar en el gráfico de tendencias.

  17. En el cuadro Peso , seleccione el peso de la serie.

  18. En el cuadro Mostrar marcadores , seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada uno registrado.

  19. Haga clic en Crear .

  20. En el cuadro Configurar serie de tendencias en tiempo real , haga clic en Crear .

El gráfico de tendencias de series en tiempo real se crea en la carpeta seleccionada.