earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 1.9
2017/7/19

创建实时监视变量的趋势图

您可以创建实时监视变量的趋势图,例如,以访问和检查变量的当前状态。

显示更多
action_close

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

 
action_zoom_plus_stroke Real-time plot, schematic
图: Real-time plot, schematic

A real-time plot trend chart updates and draws a solid series each time it registers that the variable has a new value. If the variable remains on the same value, the series is drawn as a dotted line.

When you save a real-time plot trend chart, a trend chart object is created that you can reach from the System Tree pane.

注释:
  • A real-time plot can only be displayed in a trend chart and not in a trend log list.

创建实时监视变量的趋势图
  1. 在工作站的 系统树 窗格中,选择您想要创建趋势图的文件夹或 SmartStruxure 服务器。

  2. 文件 菜单中,指向 新建 ,然后点击 趋势

  3. 选择 趋势图

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. 名称 框中,键入趋势图的名称。

  5. 描述 框中,键入描述。

  6. 点击 下一个

  7. 时间模式 框中,选择 绝对 可手动指定 X 轴开始和结束点。

     
    action_zoom_plus_stroke
  8. 开始时间 框中,键入绝对开始时间(X 轴最左边的点)。

  9. 结束时间 框中,键入绝对结束时间(X 轴最右边的点)。

  10. 自动标度左边 Y 轴 框中,选择 ,使 Y 轴能够根据显示的系列进行调整。

  11. 点击 添加

     
    action_zoom_plus_stroke
    按钮。

  12. 选择 实时趋势系列

     
    action_zoom_plus_stroke
  13. 名称 框中,键入系列的名称。

  14. 描述 框中,键入描述。

  15. 点击 下一个

  16. 显示变量 框中,键入要在趋势图中显示的变量的路径。

     
    action_zoom_plus_stroke
  17. 粗细 框中,输入系列的线条粗细。

  18. 显示标记 框中,选择 以显示每个记录的值的标记。

  19. 点击 创建

  20. 配置实时趋势系列 对话框中,点击 创建

实时趋势系列趋势图会在选择的文件夹中创建。

  • Real-Time Plotting
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Create Trend Log Wizard – Configure Trend Chart Page
  • Create Trend Log Wizard – Configure Real-Time Trend Series Page