earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2023
2024/5/21

创建实时监视变量的趋势图

您可以创建实时监视变量的趋势图,例如,以访问和检查变量的当前状态。

显示更多
action_close

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

 
action_zoom_plus_stroke Real-time plot, schematic
图: Real-time plot, schematic

A real-time plot trend chart updates and draws a solid series each time it registers that the variable has a new value. If the variable remains on the same value, the series is drawn as a dotted line.

When you save a real-time plot trend chart, a trend chart object is created that you can reach from the System Tree pane.

注释:
  • A real-time plot can only be displayed in a trend chart and not in a trend log list.

创建实时监视变量的趋势图
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择您想要创建趋势图表的文件夹或 EcoStruxure BMS 服务器。

  2. 文件 菜单中,指向 新建 ,然后点击 趋势

  3. 创建对象 向导的对象类型类别中选择 趋势图表

  4. 名称 框中,键入趋势图的名称。

  5. 描述 框中,键入描述。

  6. 点击 下一个

  7. 配置趋势图表 页面中的 时间模式 框内,选择 绝对 可手动指定 X 轴开始和结束点。

  8. 开始时间 框中,键入绝对开始时间(X 轴最左边的点)。

  9. 结束时间 框中,键入绝对结束时间(X 轴最右边的点)。

  10. 自动标度左边 Y 轴 框中,选择 ,使 Y 轴能够根据显示的系列进行调整。

  11. 点击 添加

     
    action_zoom_plus_stroke
    按钮。

  12. 创建对象 向导的对象类型类别中选择 实时趋势系列

  13. 名称 框中,键入系列的名称。

  14. 描述 框中,键入描述。

  15. 点击 下一个

  16. 配置实时趋势系列 页面的 显示变量 框中,输入要在趋势图中显示的变量。

  17. 粗细 框中,输入系列的线条粗细。

  18. 显示标记 框中,选择 以显示每个记录的值的标记。

  19. 点击 创建

  20. 配置实时趋势系列 对话框中,点击 创建

实时趋势系列趋势图会在选择的文件夹中创建。

  • Real-Time Plotting
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Chart Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Real-Time Trend Series Page