earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2023
17/12/2022

Creating a Trend Chart that Monitors a Trend Log Series

You create a trend chart that monitors trend log series.

Afficher plus
action_close

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Une série de courbes de tendances présentant un journal de tendance est automatiquement mise à jour avec les enregistrements les plus récents, à condition que la Mise à jour dynamique dans WorkStation ou le Défilement automatique dans WebStation soit activé. Une série de courbes de tendance présentant des enregistrements d'un journal de tendance de contrôleur de champ doit être actualisée manuellement.

Le nombre de journaux de tendance qu'une courbe de tendance peut présenter est illimité. Toutefois, à mesure que le nombre de journaux de tendance affichés augmente, les performances se dégradent. Les enregistrements du journal de tendance peuvent être traités par une méthode de calcul avant leur présentation dans la courbe de tendance. La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire la consommation pour l'énergie générée sur site, par exemple.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance, schématique
Figure : Courbe de tendance, schématique

Quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel à partir d'un journal de tendance étendu, les derniers enregistrements du journal de tendance connecté sont fréquemment transférés vers le journal de tendance étendu. Cela réduit le délai pendant lequel le journal de tendance étendu doit attendre que le seuil de transfert soit atteint avant le transfert de nouveaux enregistrements à partir du journal de tendance. Avec cette méthode, la courbe de tendance présente les enregistrements les plus récents.

 
action_zoom_plus_stroke Un journal de tendance étendu, qui se présente dans une courbe de tendance dynamique ouverte, transfère fréquemment les enregistrements les plus récents du journal de tendance vers le journal de tendance étendu.
Figure : Un journal de tendance étendu, qui se présente dans une courbe de tendance dynamique ouverte, transfère fréquemment les enregistrements les plus récents du journal de tendance vers le journal de tendance étendu.

Si deux journaux de tendance étendus sont connectés entre le journal de tendance et la courbe de tendance, le transfert qui se produit quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel ne transfère que les enregistrements contenus dans le journal de tendance étendu le plus proche. La vitesse du seuil de transfert entre le journal de tendance et le premier journal de tendance connecté reste identique.

 
action_zoom_plus_stroke L'enregistrement le plus récent du journal de tendance qui ne présente pas la même latence courte dans une courbe de tendance dynamique quand deux journaux de tendance étendus sont connectés dans une série entre le journal de tendance et la courbe de tendance.
Figure : L'enregistrement le plus récent du journal de tendance qui ne présente pas la même latence courte dans une courbe de tendance dynamique quand deux journaux de tendance étendus sont connectés dans une série entre le journal de tendance et la courbe de tendance.

Pendant qu'elle attend un nouvel enregistrement, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés à partir de la dernière valeur consignée. Quand une nouvelle valeur est consignée, la ligne en pointillés entre le dernier enregistrement et le nouvel enregistrement est remplacée par une série de lignes en traits pleins.

 
action_zoom_plus_stroke Si aucune valeur n'est consignée, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés.
Figure : Si aucune valeur n'est consignée, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés.
Titre de la courbe de tendance dynamique

Les courbes de tendance prennent en charge les références de propriété relatives pour le titre de la courbe de tendance. Vous pouvez utiliser la courbe de tendance et faire en sorte que le titre de la courbe de tendance change dynamiquement selon l'endroit où vous collez une copie, faites un doublon, importez ou déplacez la courbe de tendance. La propriété du titre de courbe de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance et la propriété de description de la courbe de tendance est la dernière partie du titre de la courbe de tendance. Par exemple, dans une référence de propriété relative : '../../NAME' où '../' représente un dossier ou un objet de conteneur.

Si la propriété du titre de la courbe est vide ou contient une référence non résolue, le nom de l'objet de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance.

Le titre de la courbe de tendance est visible dans les impressions de la courbe de tendance.

Série de la courbe de tendance

In a trend chart, a series can be presented as a line, discrete line, digital, or bars. In a trend chart, series can be presented in different colors and with different line weights.

In WorkStation, in a multi trend log list, series are presented as text and can be exported to .XML or .CSV.

Pour plus d'informations, voir Trend Series .

Axes d'une courbe de tendance dans WorkStation

​The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.

Pour plus d'informations, voir Axes de la courbe de tendance .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.

Pour plus d'informations, voir Axes d'une courbe de tendance dans WebStation .

Tracé en temps réel

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

Pour plus d'informations, voir Real-Time Plotting .

Modes de fuseau horaire dans une courbe de tendance

​In a trend chart, you can present the records of a trend log in different time zones: local time or a predefined time zone.

Pour plus d'informations, voir Time Zone Modes in a Trend Chart .

Méthodes de calcul

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul .

Horodatage au sein des courbes de tendance et des listes de journaux de tendance

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

Courbes de tendance temporaires

​To display a trend log without creating a new trend log list or trend chart, the trend log can be displayed in a temporary list or chart.

Pour plus d'informations, voir Temporary Trend Charts .

Listes de journal de tendance multiple

Vous pouvez voir une courbe de tendance dans une liste de journal de tendance multiple pour pouvoir l'exporter et l'imprimer. Les paramètres et le calcul des séries de courbes de tendance sont conservés dans la liste de journal de tendance multiple.

Pour plus d'informations, voir Multi Trend Log Lists .

eValeurs de points flottants NaN, INF, et –INF

In the EcoStruxure Building Operation software, the floating point values “Not a Number”, positive infinity, or negative infinity may be displayed in the Basic property tab, in a trend log list, or a trend chart.

Pour plus d'informations, voir Floating Point Values NaN, INF, and –INF .

To Create a trend chart that monitors a trend log series
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where you want to create the trend chart.

  2. On the File menu, point to New and then click Trend .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Trend Chart.

  4. In the Name box, type a name for the trend chart.

  5. In the Description box, type a description for the trend chart.

  6. Click Next .

  7. In the Time mode box, select Absolute to manually specify the x-axis start and end point.

  8. In the Start time box, type the absolute start time of the x-axis.

  9. In the Time span box, type the relative time span of the x-axis in seconds.

  10. In the Auto scale left y-axis box, select True so the y-axis adapts itself to the displayed series.

  11. Click Add .

  12. In the Create Object wizard, in the object type list, select Trend Log Series .

  13. In the Name box, type a name for the series.

  14. In the Description box, type a description for the series.

  15. Click Next .

  16. In the Configure Trend Log Series page, in the Display trend log box, enter the trend log you want to display in the trend chart.

  17. In the Weight box, select the weight of the series.

  18. In the Show markers box, select True to display a marker for each recorded value.

  19. In the Show events box, select True to display event symbols.

  20. Click Create .

  21. In the Configure Trend Chart dialog box, click Create.

The trend log series trend chart is created in the selected folder.

  • Courbes de tendance
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Chart Page
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Log Series Page
  • Ouverture d'une courbe de tendance