earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebReports
Funcionalidades: Relatórios
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16-12-2021

Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report

You create a Trend Log Comparison dashboard report to enter and save filtering criteria, and then run the report in the future based on the same filtering criteria.

Mostrar mais
action_close

Um relatório de dashboard é um relatório que processa critérios de filtragem fixos ou predefinidos para gerar saída de relatório.

Ao contrário de relatórios solicitados, os relatórios de dashboard processam a saída de relatório com base nos critérios de filtragem predefinidos e geram a saída de relatório quando seleciona o relatório. Não tem de introduzir os critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar o relatório.

Na árvore de relatórios, os relatórios de dashboard são identificados com um ponto vermelho ao lado do nome do relatório. O ícone não aparece ao lado dos relatórios de dashboard no painel de árvore de sistema em WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Relatórios de dashboard na árvore de relatórios
Imagem: Relatórios de dashboard na árvore de relatórios

Critérios de filtragem pré-definidos

Pode criar relatórios de dashboard tanto em WorkStation como no seu navegador web usando a opção de dashboard WebReports. Seleciona a opção quando pretende criar um relatório que use os mesmos critérios de filtragem de cada vez que executa o relatório. Por exemplo, imagine que quer que um relatório de alarme seja processado com um intervalo de data fixo, tal como semana para data. Quando cria o relatório, pode introduzir o intervalo de datas fixo e depois guardar o relatório como um relatório de dashboard. Da próxima vez que executar o relatório, o relatório será processado usando o intervalo de datas fixo como critério de filtragem. Não necessita de reintroduzir o intervalo de datas para filtrar a sua saída de relatório.

Para gerar e ver um relatório de dashboard em WorkStation, seleciona o relatório na pasta de relatórios no painel de árvore do sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Relatório de dashboard em Workstation
Imagem: Relatório de dashboard em Workstation

Após selecionar o relatório, a saída de relatório é apresentada na área de trabalho. Não tem de introduzir quaisquer critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar a saída.

Para gerar e ver um relatório de dashboard no seu navegador web, inicia sessão na página web de WebReports e depois seleciona um relatório na árvore de relatórios.

 
action_zoom_plus_stroke Relatório de dashboard num navegador web
Imagem: Relatório de dashboard num navegador web

Após selecionar o relatório, a saída de relatório é apresentada no seu navegador web. Não tem de introduzir quaisquer critérios de filtragem ou clicar no botão Executar para gerar a saída.

Agendas para relatórios de dashboard

Cria também relatórios de dashboard quando pretende usar agendas WebReports e executar relatórios em dias específicos. .

 
action_zoom_plus_stroke Agenda WebReport
Imagem: Agenda WebReport

To create a Trend Log Comparison dashboard report
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , expand Production Reports and then select Trend Log Comparison .

  3. In the Date Range Filter box, select one of the following filter options to define the start time and end time for the report:

    • Select one of the predefined date range filters.

    • Select Fixed Date , and in the Start Report Date/Time boxes, enter a start date and type a start time. In the End Report Date/Time boxes, enter an end date and type an end time.

  4. At the Ext. Trend Logs box, point to the green plus sign and then select the extended trend logs you want to compare.

  5. In the Report View box, select how you want the information to be displayed.

  6. Click Submit Form .

  7. Click Save as .

  8. In the Report name box, type a folder name and report name for the dashboard report.

  9. Select Dashboard report .

  10. Click Save as .

  11. Click OK .

  • Relatórios de dashboard
  • Ver um relatório de dashboard em WorkStation
  • Ver um relatório de dashboard em WebReports
  • Creating an Activities Per User Dashboard Report
  • Creating a Dashboard Report in WorkStation
  • Creating a Dashboard Report in WebReports
  • Creating a Consumption Dashboard Report