earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebReports
功能: 报告
产品版本: 1.8, 1.9
2015/4/14

Creating an Activities Per User Dashboard Report

You create an Activities Per User dashboard report when you want to enter and save filtering criteria, and then run the report in the future based on the same filtering criteria.

显示更多
action_close

仪表板报告是一种处理固定或预定义过滤条件以生成报告输出的报告。

与提示报告不同,仪表板报告会根据预定义过滤条件处理报表输出,并在您选择报告时生成报告输出。您不需要输入过滤条件或点击运行按钮来生成报告。

在报表树中,仪表板报告通过报告名称旁边的红点标识。WorkStation 的系统树窗格中的仪表板报告旁不会显示该图标。

 
action_zoom_plus_stroke 报告树中的仪表板报告
图: 报告树中的仪表板报告

预定义过滤条件

您可以使用 WebReports 仪表板选项在 WorkStation 和 Web 浏览器中创建仪表板报告。当您想要在每次运行报告时创建使用相同过滤条件的报告时,选择该选项。例如,假设您希望使用固定日期范围来处理报警报告,例如周到日。创建报告时,您可以输入固定日期范围,然后将报表另存为仪表板报告。下次运行报告时,报告处理将使用固定日期范围作为过滤条件。您不需要重新输入日期范围来过滤报告输出。

如要在 WorkStation 中生成和查看仪表板报告,您可以在系统树窗格中的报告文件夹中选择报告。

 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的仪表板报告
图: WorkStation 中的仪表板报告

选择报告后,报告输出显示在工作区内。您不需要输入任何过滤条件或点击运行报告按钮来生成输出。

如要在 Web 浏览器中生成和查看仪表板报告,请登录到 WebReports 网站,然后在报告树中选择报告。

 
action_zoom_plus_stroke Web 浏览器中的仪表板报告
图: Web 浏览器中的仪表板报告

选择报告后,报告输出显示在 Web 浏览器中。您不需要输入任何过滤条件或点击运行报告按钮来生成输出。

仪表板报告的时间表

当您想要使用 WebReports 时间表并运行指定日期的报告时,还可以创建仪表板报告。 有关更多信息,请参阅 Schedules for Dashboard Reports .

 
action_zoom_plus_stroke WebReport 时间表
图: WebReport 时间表

To create an Activities Per User dashboard report
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , expand Production Reports and then select Activities Per User .

  3. In the Date Range Filter box, select one of the following filter options to define the start time and end time for the report:

    • Select one of the predefined date range filters.

    • Select Fixed Date , and in the Start Report Date/Time boxes, enter a start date and type a start time. In the End Report Date/Time boxes, enter an end date and type an end time.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. In the User box, select the user you want to view activities for.

    重要:
    • You can only create reports for users that have performed some actions, for example, logged on to the system or created an object.

  5. In the Report View box, select how you want the information to be displayed.

  6. In the Show Top box, select the number of user activities you want in the report.

     
    action_zoom_plus_stroke
  7. Click Submit Form .

  8. Click Save as .

  9. In the Report name box, type a folder name and report name for the dashboard report.

     
    action_zoom_plus_stroke
  10. Select Dashboard report .

  11. Click Save as .

  12. Click OK .

  • 仪表板报告
  • 在 WorkStation 中查看仪表板报告
  • Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report
  • Creating a Dashboard Report in WorkStation
  • Creating a Dashboard Report in WebReports
  • Creating a Consumption Dashboard Report
  • 在 WebReports 中查看仪表板报告