earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/5/18

Creating an Extended Trend Log

You create an extended trend log to store log records for a longer period of time and free up memory in the SmartX server. Extended trend logs are also required for generating reports using EcoStruxure Building Operation WebReports.

显示更多
action_close

您可以使用展开趋势日志存储趋势日志中的记录。 展开趋势日志可连接到趋势日志或通过系列连接到其他展开趋势日志。 只能将一个展开趋势日志连接到趋势日志或其他展开趋势日志。

您可以在 WorkStation 中创建和配置扩展趋势日志。

重要:
  • 扩展趋势日志无法记录变量。

  • 扩展趋势日志会获得连接的趋势日志的初始值。

  • 请勿将多个扩展趋势日志连接到趋势日志或其他扩展趋势日志。如果趋势日志连接了两个或多个扩展趋势日志,会发生严重冲突。

  • 扩展趋势日志必须与监视趋势日志的单位相同,才能正确显示值。

 
action_zoom_plus_stroke 请勿将多个扩展趋势日志连接到趋势日志或扩展趋势日志。
图: 请勿将多个扩展趋势日志连接到趋势日志或扩展趋势日志。

扩展趋势日志通常保存在比保存普通趋势日志的 SmartX 服务器的存储容量更多的 Enterprise Server 或 Enterprise Central 上。此额外的存储容量支持 Enterprise Server 或 Enterprise Central 在覆盖旧记录之前存储更多的记录。扩展趋势日志可以在趋势日志列表或趋势图中浏览。

您可以将扩展趋势日志配置为通过多种方式传输数据:智能日志、百分比、时间间隔或强制传输。

表格: 扩展趋势日志传输条件

功能

解释

智能记录

根据记录频率、网络速度和运行趋势日志及扩展趋势日志的 EcoStruxure BMS 服务器的容量,自动更新传输速率。

阈值

每次达到趋势日志记录数的特定百分比阈值时传输记录。

最大传输间隔

即使在未满足阈值或智能日志条件时,也以指定的时间间隔传输记录。

传输触发器变量

变量状态从否更改为是时触发传输记录,如数字时间表。无论传输阈值为何都会进行传输。可使用此功能确保扩展趋势日志包含所有记录,以便在每个月底生成完整报告等。

强制传输

用户在未达到传输阈值时执行的手动强制传输。

为 BACnet 或 Xenta 趋势日志创建扩展趋势日志时,请确保在托管 BACnet 或 Xenta 设备及其趋势日志的同一台 EcoStruxure BMS 服务器上创建扩展趋势日志。这可确保它们在需要恢复服务器时保持同步。

有关更多信息,请参阅 Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .

有关更多信息,请参阅 Trend Logs for Xenta LonWorks Devices .

 
action_zoom_plus_stroke 每次趋势日志的记录容量超过 20% 或每个小时,都会从趋势日志向扩展趋势日志传输记录。
图: 每次趋势日志的记录容量超过 20% 或每个小时,都会从趋势日志向扩展趋势日志传输记录。

您可以在扩展趋势日志中编辑记录,所做更改不会影响连接的趋势日志。如果在趋势日志中编辑记录,则下次进行传输时更改会传输到扩展趋势日志。您可以编辑趋势日志和扩展趋势日志中对应的记录,但在下列情况中,编辑会两次写入扩展趋势日志记录:

  • 扩展趋势日志中的记录手动更新

  • 对应的编辑从趋势日志传输到扩展趋势日志

趋势日志列表或趋势图显示编辑记录的上次写入值。

示例 1:在连接到扩展趋势日志的趋势日志中编辑记录。扩展趋势日志会通过编辑记录进行更新。传输后,您更新扩展趋势日志中对应的记录。连接到扩展趋势日志的趋势日志列表和趋势图会显示上个记录值,在本例中是扩展趋势日志编辑。

示例 2:在连接到扩展趋势日志的趋势日志中编辑记录。在扩展趋势日志通过编辑记录进行更新之前,您编辑扩展趋势日志中的对应记录。稍后趋势日志将编辑记录传输到扩展趋势日志。连接到扩展趋势日志的趋势日志列表和趋势图会显示编辑的趋势日志记录值,而非编辑的扩展趋势日志记录值。在本例中,趋势日志列表和趋势图会显示上次写入扩展趋势日志的值,而非上次编辑的值。

您可以在记录历史中浏览所有自动传输或手动添加的编辑。

存档概览

存档是保存历史数据的过程,历史数据由选择的事件和展开趋势日志组成。 例如,某些机构需要保留存档,以符合政府部门规定。 再比如,安全机构必须保留登录或更改设定点的人员的记录。 存档并非备份功能,因为存档数据无法导回系统中。

有关更多信息,请参阅 Archiving Overview .

展开趋势日志仪表支持

如果在关联的趋势日志上启用了仪表功能,您可查看关联的趋势日志的仪表属性。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

To create an extended trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where you want to create the extended trend log. ​​

  2. On the File menu, point to New and then click Trend .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Extended Trend Log .

  4. In the Name box, type a name for the extended trend log.

  5. In the Description box, type a description for the extended log.

  6. Click Next .

  7. In the Configure Extended Trend Log page, in the Monitored trend log box, enter the trend log that you want to transfer records from.

  8. ​​In the Smart log box, select if you want to use smart log:

    • Select True to enable the EcoStruxure Building Operation software to automatically optimize the transfer rate of records from the monitored trend log to the extended trend log.

    • Select False to manually specify the percentage threshold ​at which the trend log transfers its records to the extended trend log, and then select the percentage​ in the Threshold box.

  9. In the Maximum transfer interval box, select the maximum length of time that can pass between transfers.

  10. In the Configure Extended Trend Log page, in the Transfer trigger variable box, enter a trigger variable to force a transfer of all records from the trend log to the extended trend log. 有关更多信息,请参阅 扩展趋势日志 .

  11. In the Log size box, enter the number of records to be stored before old ones are overwritten.

  12. In the Available trend storage box, ensure that the available number of records is not exceeded.

  13. In the Include in reports box, select True to make the extended trend log available to WebReports.

  14. Click Create .

The extended trend log is created and transfers and stores records from a trend log.

  • 扩展趋势日志
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Create Extended Trend Log Wizard – Configure Extended Trend Log Page