Puede crear un registro de tendencias de intervalo para registrar un valor de una variable con incrementos de tiempo especificados y de repetición regular.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor SmartStruxure en el que desee crear el registro de tendencias.
En el menú Archivo , apunte a Nuevo y después haga clic en Tendencia .
En la lista de tipo de objeto, seleccione Registro de tendencias de intervalo .
En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el registro de tendencias.
En Descripción , escriba una descripción para el registro de tendencias.
Haga clic en Siguiente .
En el cuadro Variable registrada , introduzca la variable que desee registrar.
Haga clic en Establecer unidad
Seleccione una unidad para los valores del registro de tendencias.
En el cuadro Prefijo , seleccione el prefijo de la unidad.
Haga clic en Seleccionar .
En el cuadro Delta , introduzca el cambio de valor mínimo que inicia un nuevo registro.
En Variable de activación , introduzca una variable para empezar a registrar valores cuando la variable de activación sea verdadera
En Hora de activación , introduzca una hora exacta para que empiece la grabación.
En Intervalo , escriba la frecuencia de registro.
En Tamaño de registro , escriba el tamaño de registro a almacenar antes de sobreescribir los valores antiguos.
En el cuadro Almacenamiento de tendencias disponible , compruebe que no se exceda el número de registros disponibles.
En el cuadro Borrar cuando esté habilitado , seleccione Verdadero para borrar el registro de tendencias cada vez que esté activado el registro de tendencias.
Haga clic en Siguiente .
En el cuadro Registro de tendencias ampliado , haga clic en Buscar
En el cuadro Lista de registro de tendencias , haga clic en Buscar
En Gráfico de tendencias , haga clic en Buscar
Haga clic en Crear .