Puede crear un registro de tendencias de intervalo para registrar un valor de una variable con incrementos de tiempo especificados y de repetición regular.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que desee crear el registro de tendencias.
En el menú Archivo , apunte a Nuevo y después haga clic en Tendencia .
En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione Registro de tendencias de intervalo .
En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el registro de tendencias.
En Descripción , escriba una descripción para el registro de tendencias.
Haga clic en Siguiente .
En la página Configurar Registro de tendencias de intervalo , en el cuadro Variable registrada , introduzca la variable que quiere registrar.
Haga clic en Establecer unidad
En el cuadro de diálogo Selección de unidad , seleccione una unidad para los valores de registro de tendencias.
En el cuadro Prefijo , seleccione el prefijo de la unidad.
Haga clic en Seleccionar .
En el cuadro Delta , introduzca el cambio de valor mínimo que inicia un nuevo registro.
En Variable de activación , introduzca una variable para empezar a registrar valores cuando la variable de activación sea verdadera
En Hora de activación , introduzca una hora exacta para que empiece la grabación.
En el cuadro Zona horaria de intervalo , elija la hora local del servidor para evitar problemas con el cambio de hora en los intervalos de registro con una frecuencia superior a una hora.
En el cuadro Intervalo , escriba la frecuencia de registro.
En Tamaño de registro , escriba el tamaño de registro a almacenar antes de sobreescribir los valores antiguos.
En el cuadro Almacenamiento de tendencias disponible , compruebe que no se exceda el número de registros disponibles.
En el cuadro Borrar cuando esté habilitado , seleccione Verdadero para borrar el registro de tendencias cada vez que esté activado el registro de tendencias.
Haga clic en Siguiente .
En la página Ajustes de contador iniciales , en el cuadro Configurar contador inicial , seleccione Verdadero para habilitar la función de contador.
En el cuadro Hora de inicio , introduzca la hora en que se instaló el contador.
En el cuadro Valor de inicio , introduzca el valor que tenía el nuevo contador cuando se instaló.
En el cuadro Valor mín. , introduzca el primer valor del nuevo contador al cambiar.
En el cuadro Valor máx. , introduzca el último valor del nuevo contador antes de cambiar.
Haga clic en Siguiente .
En la página Conectar objetos al registro de tendencias, en el cuadro Registro de tendencias ampliado, haga clic en Navegarpara crear un registro de tendencias ampliado y conectarlo al registro de tendencias.
En el cuadro Lista de registro de tendencias , haga clic en Buscar para crear una lista de registro de tendencias y conectarla al registro de tendencias.
En Gráfico de tendencias, haga clic en Buscar para crear un nuevo gráfico de tendencias o conecte el registro de tendencias del intervalo a un gráfico de tendencias existente.
Haga clic en Crear .