Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Creación de un registro de tendencias de intervalo

Puede crear un registro de tendencias de intervalo para registrar un valor de una variable con incrementos de tiempo especificados y de repetición regular.

Mostrar más
action_close

​El registro de tendencias de intervalo recopila datos en un intervalo de tiempo específico. Cada valor registrado se almacena en una entrada del registro de tendencias. Use este registro de tendencias cuando el intervalo de registro sea inferior a 1 hora.

Puede crear registros de tendencias de intervalo usando WorkStation o WebStation. En WorkStation, puede configurar las propiedades de un registro de tendencias de intervalo conforme a las necesidades de su instalación. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. El registro de tendencias de intervalo no registra los valores entre los intervalos.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo.

El intervalo del registro de tendencias del intervalo se alinea con el tiempo de activación de la tendencia. Por ejemplo, si la hora de activación son las 09:01:00 y el intervalo es de 15 minutos, la tendencia se registrará a las 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 y así progresivamente.

Zona horaria de intervalo

De forma predeterminada, el intervalo de registro utiliza UTC para determinar cuándo tomar la siguiente muestra para el registro. Cuando el intervalo es superior a una hora y usted desea continuar registrando ese intervalo después del cambio de hora de verano, utilice la hora local del servidor. Por ejemplo, el intervalo de registro es cada 24 horas a medianoche y desea continuar con el registro a media noche incluso después del cambio de hora de verano, por lo que utiliza la hora local del servidor. Durante el cambio de hora de verano en primavera, la muestra de registro se tomará después de 23 horas. Durante el cambio de hora de invierno en otoño, la muestra de registro se tomará después de 25 horas.

Valor diferencial delta del registro de tendencias de intervalo

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta puede reducir el almacenamiento de entradas similares, y podría no completar la capacidad de almacenamiento tan rápidamente como un registro de tendencias de intervalo sin valor diferencial delta.

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta comprueba el valor supervisado en cada intervalo y registra el valor nuevo si es distinto del valor registrado anteriormente y superior al valor delta. El valor delta es la diferencia entre el valor de la variable actual y el último valor del registro. Para registrar una variable según el intervalo de tiempo, use un valor delta de cero.

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto, pero solo si la variable supera o es inferior al valor diferencial de 3. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. Tenga en cuenta que el registro de tendencias de intervalo con valor delta no registra los valores entre los intervalos, ni en los intervalos en los que la variable se ajusta al valor diferencial delta.

Aviso
  • Para registrar una variable solo según el intervalo de tiempo, establezca Delta en cero.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.

Si un registro de tendencias de intervalo tiene un valor delta y un método de cálculo que usa períodos, asegúrese de que el período contiene la cantidad necesaria de entradas de registro para generar un cálculo correcto. Si el valor no es distinto del valor registrado anteriormente superando al valor delta dentro del período, ninguno o muy pocos valores se registran para el cálculo.

Aviso
  • Adapte el período para que pueda contener la cantidad necesaria de registros para generar un cálculo correcto.

  • Si hay un método de cálculo conectado a un registro de tendencias de intervalo con diferencial delta, asegúrese de que el período y el valor delta se adaptan para el cálculo.

Funcionalidad del registro de tendencias de intervalo del contador

Puede crearse un registro de tendencias de intervalo con ajustes de contador iniciales. El registro de tendencias de intervalo oporta el comando de cambio de contador y los cálculos de consumo del contador. Puede ver la última información sobre el cambio del contador en el objeto del registro de tendencias de intervalo. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Para crear un registro de tendencias de intervalo
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que desee crear el registro de tendencias.

  2. En el menú Archivo , apunte a Nuevo y después haga clic en Tendencia .

  3. En el asistente Crear objeto , en la lista de tipo de objeto, seleccione Registro de tendencias de intervalo .

  4. En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el registro de tendencias. ​

  5. En Descripción , escriba una descripción para el registro de tendencias.

  6. Haga clic en Siguiente .

  7. En la página Configurar Registro de tendencias de intervalo , en el cuadro Variable registrada , introduzca la variable que quiere registrar.

  8. Haga clic en Establecer unidad

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  9. En el cuadro de diálogo Selección de unidad , seleccione una unidad para los valores de registro de tendencias.

  10. En el cuadro Prefijo , seleccione el prefijo de la unidad.

  11. Haga clic en Seleccionar .

  12. En el cuadro Delta , introduzca el cambio de valor mínimo que inicia un nuevo registro.

  13. En Variable de activación , introduzca una variable para empezar a registrar valores cuando la variable de activación sea verdadera

  14. En Hora de activación , introduzca una hora exacta para que empiece la grabación.

  15. En el cuadro Zona horaria de intervalo , elija la hora local del servidor para evitar problemas con el cambio de hora en los intervalos de registro con una frecuencia superior a una hora.

  16. En el cuadro Intervalo , escriba la frecuencia de registro.

  17. En Tamaño de registro , escriba el tamaño de registro a almacenar antes de sobreescribir los valores antiguos.

  18. En el cuadro Almacenamiento de tendencias disponible , compruebe que no se exceda el número de registros disponibles.

  19. En el cuadro Borrar cuando esté habilitado , seleccione Verdadero para borrar el registro de tendencias cada vez que esté activado el registro de tendencias.

  20. Haga clic en Siguiente .

  21. En la página Ajustes de contador iniciales , en el cuadro Configurar contador inicial , seleccione Verdadero para habilitar la función de contador.

  22. En el cuadro Hora de inicio , introduzca la hora en que se instaló el contador.

  23. En el cuadro Valor de inicio , introduzca el valor que tenía el nuevo contador cuando se instaló.

  24. En el cuadro Valor mín. , introduzca el primer valor del nuevo contador al cambiar.

  25. En el cuadro Valor máx. , introduzca el último valor del nuevo contador antes de cambiar.

  26. Haga clic en Siguiente .

  27. En la página Conectar objetos al registro de tendencias, en el cuadro Registro de tendencias ampliado, haga clic en Navegarpara crear un registro de tendencias ampliado y conectarlo al registro de tendencias.

  28. En el cuadro Lista de registro de tendencias , haga clic en Buscar para crear una lista de registro de tendencias y conectarla al registro de tendencias.

  29. En Gráfico de tendencias, haga clic en Buscar para crear un nuevo gráfico de tendencias o conecte el registro de tendencias del intervalo a un gráfico de tendencias existente.

  30. Haga clic en Crear .

  • Registros de tendencias de intervalo
  • Almacenamiento de entradas en el registro
  • Función Contador