earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
19/07/2017

Diseños distintos usando los paneles

Un panel es un área separada del entorno de trabajo. Puede usar los paneles para ejecutar comandos, navegar por el sistema o mostrar información. Los paneles se pueden mover, ocultar, cerrar y cambiar de lugar.

Un panel se integra en un entorno de trabajo de WorkStation y puede moverse dentro del entorno. Puede mover un panel acoplado arrastrándolo al área de trabajo. Un rectángulo azul muestra dónde se puede colocar el panel.

 
action_zoom_plus_stroke Paneles acoplados en WorkStation
Figura: Paneles acoplados en WorkStation

La herramienta de acoplamiento le ayuda a colocar y cambiar de lugar un panel.

 
action_zoom_plus_stroke Herramienta de acoplamiento
Figura: Herramienta de acoplamiento
 
action_zoom_plus_stroke Paneles acoplados. Panel Árbol del sistema (izquierda), un gráfico en el área de trabajo (derecha) y panel Alarmas (abajo).
Figura: Paneles acoplados. Panel Árbol del sistema (izquierda), un gráfico en el área de trabajo (derecha) y panel Alarmas (abajo).
Panel ocultado automáticamente

Un ocultado automáticamente se oculta en el entorno de trabajo con la excepción de una pestaña con el nombre del panel. Cuando coloca el cursor sobre la pestaña, el panel se amplía y está visible.

 
action_zoom_plus_stroke Un panel ocultado automáticamente solo se representa con una pestaña, en este caso el panel Árbol del sistema
Figura: Un panel ocultado automáticamente solo se representa con una pestaña, en este caso el panel Árbol del sistema
Panel oculto

Un panel oculto queda completamente oculto en WorkStation. La única forma de que quede visible es seleccionarlo en el menú Vista.

Cambio del tamaño de un panel

Los paneles se pueden cambiar de tamaño moviendo los bordes del panel.

  • Panel Árbol del sistema
  • Entorno de trabajo de WorkStation
  • Barra de herramientas del panel de Visualización y la vista de Visualización
  • Cómo ocultar paneles