earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/09/2017

Différentes dispositions utilisant des volets

Un volet est une zone distincte dans l'espace de travail. Vous utilisez les volets pour exécuter des commandes, naviguer à travers le système ou afficher des informations. Les volets peuvent être déplacés, masqués et repositionnés.

Un volet est intégré dans l'espace de travail WorkStations et peut être déplacé à l'intérieur de l'espace de travail. Vous pouvez déplacer un volet ancré en faisant glisser le volet dans l'espace de travail. Un rectangle bleu affiche l'endroit où le volet peut être placé.

 
action_zoom_plus_stroke Volets ancrés dans WorkStation
Figure : Volets ancrés dans WorkStation

L'outil d'ancrage vous aide à positionner et à repositionner un volet.

 
action_zoom_plus_stroke Outil d'ancrage
Figure : Outil d'ancrage
 
action_zoom_plus_stroke Volets ancrés. Volet de l'arborescence système (à gauche), un graphique dans l'espace de travail (à droite) et le volet Alarmes (en bas).
Figure : Volets ancrés. Volet de l'arborescence système (à gauche), un graphique dans l'espace de travail (à droite) et le volet Alarmes (en bas).
Volet masqué automatiquement

Un volet masqué automatiquement est masqué dans l'espace de travail, à l'exception d'un onglet avec le nom du volet. Lorsque vous placez le curseur sur l'onglet, le volet se développe et devient visible.

 
action_zoom_plus_stroke Un volet masqué automatiquement est uniquement représenté par un onglet, dans ce cas le volet de l'arborescence système
Figure : Un volet masqué automatiquement est uniquement représenté par un onglet, dans ce cas le volet de l'arborescence système
Volet masqué

Un volet masqué est complètement masqué dans WorkStation. La seule façon de le rendre visible est de le sélectionner dans le menu Vue.

Redimensionnement d'un volet

Vous pouvez redimensionner les volets en déplaçant les bords du volet.

  • Volet d'arborescence du système
  • Espace de travail de WorkStation
  • Barre d'outils du volet Suivi de valeurs et de la vue Suivi de valeurs
  • Masquage des volets