Un volet est une zone distincte dans l'espace de travail. Vous utilisez les volets pour exécuter des commandes, naviguer à travers le système ou afficher des informations. Les volets peuvent être déplacés, masqués et repositionnés.
Un volet est intégré dans l'espace de travail WorkStations et peut être déplacé à l'intérieur de l'espace de travail. Vous pouvez déplacer un volet ancré en faisant glisser le volet dans l'espace de travail. Un rectangle bleu affiche l'endroit où le volet peut être placé.
L'outil d'ancrage vous aide à positionner et à repositionner un volet.
Un volet masqué automatiquement est masqué dans l'espace de travail, à l'exception d'un onglet avec le nom du volet. Lorsque vous placez le curseur sur l'onglet, le volet se développe et devient visible.
Un volet masqué est complètement masqué dans WorkStation. La seule façon de le rendre visible est de le sélectionner dans le menu Vue.
Vous pouvez redimensionner les volets en déplaçant les bords du volet.