In the Alarms pane or Alarm View, you can disable an alarm. For example, you can disable an alarm if you need to do maintenance that you know will trigger the alarm.
禁用的报警将从报警窗格或报警视图自动消失。
您可以浏览禁用的报警以获得有关禁用报警的原因以及禁用报警的用户账户名的信息。
要禁用处于正常状态的报警,建议使用连接的分路变量。
禁用的报警启用后,会根据所监视的变量再次更改状态。
如果您启用了已被用户禁用的报警(禁用原因=用户),报警将进入正常状态用于重新评估。如果您启用了已被系统或分路变量禁用的报警,报警将维持禁用状态。
使用 WebStation,您可以显示系统中所有禁用警报的列表。从列表中,您可以启用报警。
有关更多信息,请参阅 Diagnostics in WebStation .