Productos WebStation
Funcionalidades: Gestión de usuarios
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
22/07/2018

Cómo deshabilitar una cuenta de usuario

Puede deshabilitar una cuenta de usuario de modo que no se pueda usar.

Mostrar más
action_close

En WebStation, puede crear cuentas de usuario y administrador.

También puede añadir una cuenta de usuario nueva a un grupo de usuarios ya existente en el sistema. Puede forzar a los usuarios para que cambien sus contraseñas la próxima vez que inicien sesión. Las cuentas sin usar se pueden deshabilitar y guardarse para un uso posterior o se pueden eliminar del sistema.

Para deshabilitar una cuenta de usuario
  1. En WebStation, haga clic en Sistema .

  2. En el panel de Sistema , haga clic en Dominios .

  3. En el panel de Dominios , haga clic en el dominio donde quiere crear el usuario.

  4. Haga clic en Usuarios .

  5. En el panel de Usuarios , haga clic en Añadir.

  6. En el cuadro Deshabilitar , seleccione Verdadero .

  7. Haga clic en Guardar .

  • Creación de cuentas de usuario y administrador en WebStation
  • Cómo crear una cuenta de usuario
  • Cómo forzar al usuario para que cambie su contraseña
  • Cómo eliminar una cuenta de usuario
  • Cuadro de diálogo Añadir y Editar usuario