earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Gestion des utilisateurs
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
22/07/2018

Désactivation d'un compte utilisateur

Vous pouvez désactiver un compte utilisateur de sorte qu'il ne puisse pas être utilisé.

Afficher plus
action_close

Avec WebStation, vous pouvez créer et administrer des comptes utilisateurs.

Vous pouvez aussi ajouter un nouveau compte utilisateur à un groupe utilisateur qui existe déjà dans le système. Vous pouvez forcer les utilisateurs à changer leur mot de passe à leur prochaine connexion. Vous pouvez désactiver et enregistrer les comptes inutilisés pour utilisation ultérieure ou vous pouvez les supprimer du système.

Pour désactiver un compte utilisateur
  1. Dans WebStation, cliquez sur Système .

  2. Dans le volet Système , cliquez sur Domaines .

  3. Dans le volet Domaines , cliquez sur le domaine au sein duquel se trouve l'utilisateur.

  4. Cliquez sur Utilisateurs .

  5. Dans le volet Utilisateurs , cliquez sur l'utilisateur.

  6. Dans la boîte de dialogue Désactiver , sélectionnez Vrai .

  7. Cliquez sur Enregistrer .

  • Créer et administrer des comptes utilisateurs dans WebStation
  • Création d'un compte utilisateur
  • Forcer les utilisateurs à changer leurs mots de passe
  • Suppression d'un compte utilisateur
  • Boîte de dialogue Ajouter et modifier un utilisateur