earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Désactivation d'une alarme

Vous devez désactiver une alarme de manière à ce que son état ne change pas en fonction des variables qu'elle contrôle.

Afficher plus
action_close

In the Alarms pane or Alarm View, you can disable an alarm. For example, you can disable an alarm if you need to do maintenance that you know will trigger the alarm.

Les alarmes désactivées automatiquement disparaissent du volet Alarmes ou de la vue Alarme.

Vous pouvez examiner les alarmes désactivées pour obtenir des informations au sujet de la cause de la désactivation de l'alarme ainsi que du nom du compte utilisateur ayant désactivé l'alarme.

Déclaration
  • Pour désactiver une alarme à l'état normal, il est recommandé d'utiliser une variable de dérivation connectée.

Vous devez activer les alarmes désactivées de manière à ce que leur état change encore une fois en fonction des variables qu'elles contrôlent.

Si vous activez une alarme ayant été désactivée par un utilisateur (Cause de désactivation = Utilisateur), l'alarme passe à l'état Normal pour la réévaluation. Si vous activez une alarme ayant été désactivée par le Système sur une variable de dérivation, l'alarme reste désactivée.

À l'aide de WebStation, vous pouvez afficher une liste de toutes les alarmes désactivées dans le système. Dans la liste, vous pouvez activer les alarmes.

Pour plus d'informations, voir Diagnostics in WebStation .

Pour désactiver une alarme
  • Dans le volet Alarmes ou la vue Alarme, cliquez avec le bouton droit sur l'alarme puis cliquez sur Désactiver l'alarme .

L'alarme est désactivée.

  • Désactiver et activer les alarmes
  • Activation d'une alarme
  • Volet Alarmes et vue Alarme
  • Menu contextuel du volet Alarmes
  • Barre d'outils du volet d'alarmes et de la vue alarme