earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16/11/2018

Deshabilitación del registro de cambios de estado de una alarma

Puede deshabilitar el registro de cambios de estado de las alarmas para evitar que en el panel Eventos se introduzcan eventos causados por una alarma errónea que cambia frecuentemente de un estado a otro.

Mostrar más
action_close

Cada vez que una alarma cambia de estado, por ejemplo, de estado de alarma a estado de restablecimiento, se inserta un evento en el registro de eventos y se muestra en el panel Eventos de WorkStation. Puede desactivar el registro de cambio de estado si solo le interesa el estado actual de las alarmas. Por ejemplo, si quiere presentar el estado actual de las alarmas en un gráfico y no le interesa el historial.

Recuento

En la vista Alarma, el valor en la columna Recuento cuenta +1 cada vez que una alarma cambia al estado de alarma. Cuando el estado de alarma cambia a normal, el recuento se restablece a cero.

Para obtener más información, consulte Recuento .

Para deshabilitar el registro de cambios de estado de una alarma
  • En el panel Alarmas o Vista de alarmas, seleccione la alarma para la que desea inhabilitar el registro y haga clic en Inhabilitar registro de cambio de estado .

  • Registro de cambios de estado de una alarma
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Cómo ocultar una alarma
  • Cómo mostrar una alarma oculta
  • Mostrar alarmas ocultas
  • Deshabilitación de una alarma
  • Barra de herramientas del panel Alarmas y la vista Alarma