earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
31/08/2017

Disattivazione della registrazione del cambio di stato di un allarme

Disattivando la registrazione del cambio di stato di un allarme, puoi impedire che il riquadro Eventi si riempia di eventi dovuti a un allarme difettoso che cambia frequentemente il proprio stato.

Mostra di più
action_close

Every time an alarm changes its state, such as from alarm state to reset state, an event is written in the event log and shown in the Events pane in WorkStation. You can disable state-change logging if you are only interested in the current alarm status. For example, you want to present the current alarm status in a graphic and do not care about the event history.

Count

In the Alarm view, the value in the Count column counts +1 each time an alarm changes to alarm state. When the alarm state changes to normal, the count is reset to zero.

Per maggior informazioni, consulta Conteggio .

Per disattivare la registrazione del cambio di stato di un allarme,
  • Nel riquadro Allarmi o Vista allarme, seleziona l'allarme da registrare, quindi fai clic su Disattiva registrazione cambio stato .

  • Alarm State-Change Logging
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Nascondere un allarme
  • Visualizzazione di un allarme nascosto
  • Scoprire un allarme nascosto
  • Disattivazione di un allarme
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar