La función del contador añade propiedades de contador a cualquier tipo de registro de tendencias para gestionar sin interrupciones los cálculos de consumo con independencia del cambio o reinicio del contador.
Puede crear y configurar la función de contador en registros de tendencias en WorkStation.
Por ejemplo, en la siguiente figura, función de contador en el registro de tendencias registra un contador el 1er día de cada mes. A mitad de febrero, el contador se reinicia a 00000. Un gráfico con el cálculo de consumo imprime el consumo cada mes.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Registro de tendencias del contador
La función Cálculos soporta valores de consumo de contador negativos, que pueden usarse para manejar casos en los que necesita sustraer el consumo por energía producida en el sitio, por ejemplo.
Cuando físicamente sustituya un contador antiguo por otro nuevo, tiene que configurar la función de contador del registro de tendencias añadiendo los ajustes y valores del antiguo en el nuevo. Estos ajustes y valores son la base al gestionar un cambio de contador o al calcular el consumo cuando se sustituye un contador.
Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador
.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
En el cuadro de diálogo Gestionar sustitución del contador introduce los valores del contador nuevo y antiguo.
Aviso
Para que el reinicio del contador se gestione correctamente en el registro de tendencias y para garantizar que el registro se inicia con el valor de lectura de energía correcto, debe introducir la información del contador nuevo y anterior en el cuadro de diálogo
Gestionar sustitución del contador
.
Para obtener más información, consulte Gestionar la sustitución de contador
.