The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.
Vous créez et vous configurez des journaux de tendance de compteur en utilisant WorkStation.
Par exemple, dans la figure ci-dessous, la fonction compteur du journal de tendance enregistre un compteur le premier de chaque mois. À la mi-février, le compteur se réinitialise à 00000. Un tableau avec le calcul de la consommation du compteur enregistre la consommation chaque mois.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Journal de tendance du compteur
La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire, par exemple, la consommation pour l'énergie générée sur site.
Lorsque vous remplacez physiquement un ancien compteur par un nouveau, vous devez configurer la fonction compteur du journal de tendance en ajoutant la configuration et les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau compteur. Ces paramètres servent à gérer la réinitialisation du compteur ou à calculer la consommation lors du remplacement du compteur.
Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur
.
action_zoom_plus_stroke
Figure :
Boîte de dialogue Gérer le remplacement du compteur où vous entrez les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau.
Déclaration
In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the
Manage replacement of meter
dialog box.
Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur
.