earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15.07.2019

Ereignisse in einer Trendlog-Liste anzeigen oder ausblenden

Sie können Ereignisse in einer Trendlog-Liste anzeigen oder ausblenden, um das Lesen der Liste zu vereinfachen. Ereignisse mit einem Wert oder einem Kommentar können nicht ausgeblendet werden, sondern werden immer angezeigt. Wenn zum Beispiel ein Datensatz hinzugefügt oder dazu ein Kommentar hinterlassen wurde.

Mehr zeigen
action_close

Eine Trendlog-Liste zeigt alle Werte des Trendlogs in Form einer Liste an.

Sie können eine Trendlog-Liste direkt aus einem Trendlog erstellen und die Werte aktualisieren.

Sie können einer Trendlog-Liste für eine beliebige Art von Trendlogs manuell Datensätze hinzufügen.

Anzeige Trendlog-Liste

Eine Trendlog-Liste kann auf verschiedene Weisen angezeigt werden.

Für weitere Informationen siehe Anzeige Trendlog-Liste .

Trendlog-Listen und Datensätze exportieren

Trendlog-Listen und Datensätze können in zwei verschiedenen Formaten exportiert werden:

  • CSV

  • XML

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen und Datensätze exportieren .

 
action_zoom_plus_stroke Trendlogliste
Abbildung: Trendlogliste

Ereignisse in einer Trendlog-Liste anzeigen oder ausblenden
  1. Wählen Sie in WorkStation im Systembaum die Trendlog-Liste aus, die Sie anzeigen möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trendlog-Liste auf die Schaltfläche Ereignisse

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Ereignisse werden nun in der Trendlog-Liste angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Ereignisse auszublenden.

  • Wie Trendlogs funktionieren
  • Trendlog-Listen in WorkStation
  • Eine Trendlog-Liste aktualisieren