earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation, Project Configuration Server
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8
17/03/2016

Displaying or Hiding Events in a Trend Log List

You hide or display events in a trend log list to make the reading easier. Events that have a value or comment cannot be hidden and are always displayed. For example, as a Record was added, or as a Record was commented.

Mostra di più
action_close

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

You can create a trend log list directly from a trend log and refresh the values.

Trend Log List Display

A trend log list can be displayed in a number of ways.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un elenco di Trend Log .

Export of Trend Log Lists and Records

Trend log lists and records can be exported in two different formats:

  • CSV

  • XML

Per maggior informazioni, consulta Esportazione di elenchi di Trend Log e registrazioni di Trend .

 
action_zoom_plus_stroke Trend log list
Figura: Trend log list

To display ot hide events in a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the trend log list you want to display.

  2. On the Trend Log List toolbar, click the Events button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

     
    action_zoom_plus_stroke

Events are now displayed in the trend log list. Repeat the procedure to hide the events.

  • Come funzionano i Trend
  • Trend Log Lists in WorkStation
  • Aggiornamento di un elenco di registri tendenze
  • Trend Log List Toolbar
  • Trend Log List Event Icons