Utilice el cuadro Editar entrada de calendario para configurar una entrada de calendario para un evento de excepción de fecha simple.
Componente |
Descripción |
Nombre de entrada |
Introduzca un nombre de entrada para la entrada del calendario. |
Año |
Seleccione un Año para la entrada en el calendario de fechas. También puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Día del mes |
Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día , Último día , Días impares o Días pares como entradas válidas. |
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |