earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Añadir fecha

Utilice el cuadro Editar entrada de calendario para configurar una entrada de calendario para un evento de excepción de fecha simple.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Añadir fecha
Figura: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Añadir fecha

Tabla: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Añadir fecha

Componente

Descripción

Nombre de la entrada

Type an entry name for the calendar entry.

Año

Seleccione un Año para la entrada en el calendario de fechas. También puede usar Cualquier año como entrada válida.

Mes

Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

Día del mes

Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

Día de la semana

Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  • Eventos de calendario