Utilice el cuadro Editar entrada de calendario para configurar una entrada de calendario para un evento de excepción de fecha simple.
Componente |
Descripción |
Nombre de la entrada |
Type an entry name for the calendar entry. |
Año |
Seleccione un Año para la entrada en el calendario de fechas. También puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month . |
Día del mes |
Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries. |
Día de la semana |
Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting. |