earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Utilice el cuadro Editar entrada de calendario para configurar una entrada de calendario de rango de fechas para un evento de excepción.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas
Figura: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Tabla: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Componente

Descripción

Nombre de la entrada

Type an entry name for the calendar entry.

Año de inicio

Select a year. You can use Any year as a valid entry.

Mes de inicio

Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

Día del mes

Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

Día de la semana

Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

Año

Select a year. You can use Any year as a valid entry.

Mes

Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

  • Eventos de calendario