earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Utilice el cuadro Editar entrada de calendario para configurar una entrada de calendario de rango de fechas para un evento de excepción.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas
Figura: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Tabla: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas

Componente

Descripción

Nombre de entrada

Introduzca un nombre de entrada para la entrada del calendario.

Año de inicio

Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida.

Mes de inicio

Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

Día del mes

Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día , Último día , Días impares o Días pares como entradas válidas.

Día de la semana

Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

Año

Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida.

Mes

Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

  • Eventos de calendario