Sie können Dokumente öffnen, die auf einem SmartStruxure-Server gespeichert sind. Benutzen Sie dazu das Standardprogramm, das dem Dateityp entspricht. Beispielsweise öffnet sich eine txt-Datei in Notepad und eine ppt-Datei in PowerPoint.
Wenn Sie auf ein Dokument in WorkStation klicken, wird das Dokument außerhalb von WorkStation mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet. In WebStation wird das Dokument in einem Fenster innerhalb von WebStation mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet. In WebStation können Sie außerdem das Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm in einem neuen Fenster öffnen.
Mit WorkStation und WebStation können Sie die Dokumente bearbeiten und diese dann erneut in Building Operation speichern.
Hinweis
Wenn Sie sich abmelden oder automatisch abgemeldet werden, werden ungespeicherte Änderungen im Dokument nicht in der Datenbank gespeichert. Stellen Sie sicher, dass Sie Änderungen in geöffneten Dokumenten regelmäßig speichern.
In WebStation definiert der Browser, ob die Dokumente innerhalb oder außerhalb des Browsers mit dem entsprechenden Bearbeitungs- oder Betrachtungsprogramm geöffnet werden.