Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Cómo editar un evento de calendario de fecha calculada

Puede editar un calendario de fecha calculada para cambiar la información sobre un evento de calendario.

Para editar un evento de calendario de fecha calculada
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación que desee editar.

  2. En el Editor de calendario , seleccione la fecha calculada.

  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el calendario de fecha calculada.

  4. En el cuadro de diálogo Editar entrada de calendario , editar las propiedades.

    Tabla: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Fecha calculada

    Componente

    Descripción

    Nombre de entrada

    Introduzca un nombre de entrada para la entrada del calendario.

    Mes

    Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

    Semana del mes

    Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .

    • Primera semana – desde el primer día del mes hasta el séptimo día del mes. Tenga en cuenta que no se corresponde necesariamente con la primera fila del calendario dado que puede incluir fechas de la primera y segunda filas del calendario.

    • Quinta semana – del día 29 al 31 del mes, si existen. Siempre es una semana de menos de siete días y, salvo que sea año bisiesto, no hay quinta semana en febrero.

    • Última semana – los últimos siete días del mes. Difiere de la Quinta seman a .

    Día de la semana

    Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

  5. Haga clic en Aceptar .

  • Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Fecha calculada
  • Descripción del editor de calendario