Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
13/07/2019

Edición de un evento de excepción calculada

Puede editar un evento de excepción calculada para cambiar la información sobre un evento de excepción.

Para editar un evento de excepción calculada
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el calendario que desee editar..

  2. En el área de trabajo, haga clic en la vista Básica .

  3. En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción calculada que desea editar.

  4. En la barra de herramientas Básica , haga clic en el botón Editar evento de calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. En el cuadro de diálogo Propiedades del Horario de eventos , edite las propiedades.

    Tabla: Cuadro de diálogo Programar propiedades del evento – Vista Excepción calculada

    Propiedad

    Descripción

    Tipo de evento

    Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones.

    Tipo de excepción

    Seleccione Calculada para aplicar un tipo de excepción a la programación.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores .

     
    action_zoom_plus_stroke

    Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores .

    Todo el día

    Seleccione para crear un evento para todo el día.

    Nombre

    Introduzca un nombre para el evento.

    Prioridad

    Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad).

    Año

    Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida.

    Mes

    Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes .

    Semana del mes

    Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .

    • Primera semana – desde el primer día del mes hasta el séptimo día del mes. La segunda semana se considerará que son los días 8 a 14 del mes, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que no se corresponde necesariamente con la primera fila del calendario dado que puede incluir fechas de la primera y segunda filas del calendario.

    • Quinta semana – del día 29 al 31 del mes, si existen. Siempre es una semana de menos de siete días y, salvo que sea año bisiesto, no hay quinta semana en febrero.

    • Última semana – los últimos siete días del mes. Difiere de la Quinta seman a .

    Día de la semana

    Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada.

  6. Haga clic en Aceptar .

  • Cuadro de diálogo Programar propiedades de evento – Vista Excepción calculada
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Eventos de excepción en WorkStation