Vous pouvez éditer un événement exceptionnel calculé pour modifier les informations relatives à un évènement exceptionnel.
Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le programme horaire que vous souhaitez modifier.
Dans la zone de travail, cliquez sur la vue Basique
Dans la grille d'événements, sélectionnez l'événement exceptionnel calculé que vous voulez éditer.
Dans la barre d'outils Basique , cliquez sur le bouton Modifier l'événement horaire
Dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire , modifiez les propriétés.
Propriété |
Description |
Type d'événement |
Cliquez sur Exception pour afficher les types d'exception. |
Type d'exception |
Sélectionnez Calculé pour le type d'exception à appliquer au programme horaire. |
|
Cliquez pour ajouter une ligne à la boîte Heures et valeurs .
|
|
Cliquez pour supprimer une entrée de la boîte de dialogue Heures et valeurs .
|
Toute la journée |
Sélectionnez pour créer un événement qui se déroulera sur une journée toute entière. |
Nom |
Tapez un nom pour l'événement. |
Priorité |
Sélectionnez un ordre de priorité entre 1 (priorité la plus élevée) et 16 (priorité la plus basse). |
Année |
Sélectionnez une année. Vous pouvez utiliser Année quelconque comme entrée valide. |
Mois |
Sélectionnez un mois pour l'événement exceptionnel ou Mois impair , Mois pair , Mois quelconque . |
Semaine du mois |
Sélectionnez une semaine du mois pour l'événement exceptionnel ou Première semaine , Deuxième semaine , Troisième semaine , Quatrième semaine , Dernière semaine , N'importe quelle semaine .
|
Jour de la semaine |
Sélectionnez un jour de la semaine. La définition de la valeur sur Jour quelconque assure une cohérence avec les autres spécifications de dates. Il s'agit de la configuration recommandée. |
Cliquez sur OK .