Puede editar un evento de excepción de calendario para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación con el evento de excepción de calendario que desee editar.
Haga clic en la pestaña Básico .
En la vista Calendario, seleccione la fecha en la que sea válido el evento de excepción de evento que desea editar.
En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción de calendario que desea editar. Para editar las fechas para la excepción de calendario, tendrá que abrir por separado el propio objeto de calendario. Para obtener más información, consulte Cómo editar un evento de calendario de fecha .
Haga clic en el botón Editar evento de calendario
En el cuadro de diálogo Propiedades del evento de calendario , edite las propiedades:
Property |
Description |
Event type |
Click Exception to display the exception types. |
Exception type |
Select Calendar to initiate a calendar reference. |
All Day |
Select to create an all day event. |
|
Click to add a line to the Times and values box. |
|
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Name |
Type a name for the event. |
Priority |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Calendar |
Select a calendar to reference. |
Haga clic en Aceptar .
En el menú Archivo , haga clic en Guardar .