earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Modifica di un evento di eccezione del calendario

Puoi modificare un evento di eccezione di calendario per cambiare le informazioni relative all'evento di eccezione.

Per modificare un evento di eccezione di calendario
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario contenente l'evento di eccezione di calendario che desideri modificare.

  2. Fai clic sulla scheda Base .

  3. Nella visualizzazione calendario, seleziona la data quando l'evento di eccezione di calendario che desideri modificare è valido.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nella griglia degli eventi, seleziona l'evento di eccezione di calendario da modificare. Per la modifica delle date per l'eccezione di calendario, aprire separatamente l'oggetto del calendario. Per maggior informazioni, consulta Editing a Date Calendar Event .

  5. Fai clic sul pulsante Modifica evento programma orario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma , modifica le proprietà:

    Tabella: Schedule Event Properties Dialog Box - Calendar Reference View

    Property

    Description

    Event type

    Click Exception to display the exception types.

    Exception type

    Select Calendar to initiate a calendar reference.

    All Day

    Select to create an all day event.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to add a line to the Times and values box.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to delete an entry from the Times and values box.

    Name

    Type a name for the event.

    Priority

    Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

    Calendar

    Select a calendar to reference.

  7. Fai clic su OK .

  8. Nel menu File , fai clic su Salva .

  • Exception Events in WorkStation
  • Adding a Calendar Exception Event
  • Schedule Event Properties Dialog Box – Calendar Reference View
  • Editing a Date Calendar Event