O utilizador edita um evento de exceção de calendário para alterar a informação sobre um evento de exceção.
Em WorkStation, no painel Árvore do sistema , selecione a agenda que contém o evento de exceção de calendário que pretende editar.
Clique no separador Básico .
Na vista de calendário, selecione a data para a qual o evento de exceção de calendário que pretende editar é válido.
Na grelha de evento, seleciona o evento excecional de calendário que pretende editar. Para editar as datas para o evento excecional de calendário, precisa de abrir em separado o próprio objeto de calendário. Para mais informações, consulte Editing a Date Calendar Event .
Clique no botão Editar evento de agenda
Na caixa de diálogo Propriedades do evento de agenda , edite as propriedades:
Property |
Description |
Event type |
Click Exception to display the exception types. |
Exception type |
Select Calendar to initiate a calendar reference. |
All Day |
Select to create an all day event. |
|
Click to add a line to the Times and values box. |
|
Click to delete an entry from the Times and values box. |
Name |
Type a name for the event. |
Priority |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Calendar |
Select a calendar to reference. |
Clique em OK .
No menu Ficheiro , clique em Gravar .