Puede editar un evento de excepción de fecha para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación con el evento de excepción de fecha que desee editar.
Haga clic en la pestaña Básico .
En la vista Calendario, seleccione la fecha en la que sea válido el evento de excepción de fecha que desea editar.
En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción de fecha que desea editar.
Haga clic en el botón Editar evento de calendario
En el cuadro de diálogo Propiedades del evento de calendario , edite las propiedades.
Component |
Description |
Event type |
Click Exception to display the exception types. |
Exception type |
Select Single date for the exception type to apply to the schedule. |
|
Click to add a line to the Times and values box. |
|
Click to delete an entry from the Times and values box. |
All Day |
Select to create an all day event. |
Name |
Type a name for the exception event. |
Priority |
Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority). |
Year |
Select a year. You can use Any year as a valid entry. |
Month |
Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month . |
Day of month |
Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries. |
Day of week |
Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting. |
Haga clic en Aceptar .