earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Édition d'un événement plage de dates du calendrier

Vous éditez un calendrier de plages de dates pour modifier les informations sur un événement de calendrier.

Pour éditer un événement plage de dates du calendrier
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le calendrier que vous souhaitez modifier.

  2. Dans l' Éditeur de calendrier , sélectionnez le calendrier de la plage de dates.

  3. Faites un clic droit sur le calendrier de plage de dates.

  4. Dans la boîte de dialogue Éditer l'entrée du calendrier , modifiez les propriétés.

    Table : Boîte de dialogue Éditer l'entrée de calendrier - Plage de dates

    Composant

    Description

    Nom entrée

    Saisissez un nom d'entrée pour l'entrée du calendrier.

    Année de démarrage

    Sélectionnez une année. Vous pouvez utiliser Année quelconque comme entrée valide.

    Mois de démarrage

    Sélectionnez un mois pour l'événement exceptionnel ou Mois impair , Mois pair , Mois quelconque .

    Jour du mois

    Sélectionnez une valeur pour le jour du mois. Vous pouvez utiliser N'importe quel jour , Dernier jour , Jours impaires ou Jours paires comme entrées valables.

    Jour de la semaine

    Sélectionnez un jour de la semaine. La définition de la valeur sur Jour quelconque assure une cohérence avec les autres spécifications de dates. Il s'agit de la configuration recommandée.

    Année

    Sélectionnez une année. Vous pouvez utiliser Année quelconque comme entrée valide.

    Mois

    Sélectionnez un mois pour l'événement exceptionnel ou Mois impair , Mois pair , Mois quelconque .

  5. Cliquez sur OK .

  • Boîte de dialogue Éditer l'entrée de calendrier – Plage de dates
  • Vue d'ensemble de l'Éditeur calendrier