earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Edición de un evento de excepción de intervalo de fechas

Puede editar un evento de excepción de intervalo de fechas para cambiar la información sobre un evento de excepción.

Para editar un evento de excepción de intervalo de fechas
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación con el evento de excepción de intervalo de fechas que desee editar.

  2. Haga clic en la pestaña Básico .

  3. En la vista Calendario, seleccione la fecha en la que sea válido el evento de excepción de intervalo de fechas que desea editar.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción de intervalo de fechas que desea editar.

  5. Haga clic en el botón Editar evento de calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. En el cuadro de diálogo Propiedades del evento de calendario , edite las propiedades.

    Tabla: Schedule Event Properties Dialog Box - Date Range Exception View

    Property

    Description

    Event type

    Click Exception to display the exception types.

    Exception type

    Select Date range for the exception to apply to the schedule.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to add a line to the Times and values box.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to delete an entry from the Times and values box.

    All Day

    Select to create an all day event.

    Name

    Type a name for the event.

    Priority

    Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

    Year

    Select a year. You can use Any year as a valid entry.

    Month

    Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

    Day of month

    Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

    Day of week

    Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  7. Haga clic en Aceptar .

  • Eventos de excepción en WorkStation
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Excepción del intervalo de fechas