Puede editar un evento de excepción de intervalo de fechas para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación con el evento de excepción de intervalo de fechas que desee editar.
Haga clic en la pestaña Básico .
En la vista Calendario, seleccione la fecha en la que sea válido el evento de excepción de intervalo de fechas que desea editar.
En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción de intervalo de fechas que desea editar.
Haga clic en el botón Editar evento de calendario
En el cuadro de diálogo Propiedades del evento de calendario , edite las propiedades.
Propiedad |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Intervalo de fechas para el tipo de excepción a aplicar a la programación. |
|
Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores . |
|
Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores . |
Todo el día |
Seleccione para crear un evento para todo el día. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Día del mes |
Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día , Último día , Días impares o Días pares como entradas válidas. |
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |
Haga clic en Aceptar .