earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/07/2019

Modifica di un evento settimanale

Puoi modificare un evento settimanale per cambiare le informazioni relative a tale evento in un singolo giorno.

Per modificare un evento settimanale
  1. In WorkStation, nella Struttura di sistema , seleziona il programma orario da modificare.

  2. Nell'area di lavoro, fai clic sulla visualizzazione di base .

  3. Nella griglia degli eventi, seleziona l'evento settimanale che desideri modificare.

  4. Nella barra degli strumenti Base , fai clic sul pulsante Modifica evento programma orario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma , modifica le proprietà.

    Tabella: Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario

    Componente

    Descrizione

    Tipo di evento

    Fai clic su Settimanale per selezionare un tipo di evento settimanale.

    Giorni della settimana

    Seleziona i giorni della settimana che si applicano a questo programma orario.

    Tutto il giorno

    Seleziona per creare un evento per tutto il giorno.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Fai clic per aggiungere una riga alla casella Orari e valori .

     
    action_zoom_plus_stroke

    Fai clic per eliminare una voce dalla casella Orari e valori .

  6. Fai clic su Ok .

  • Schedule Event Properties Dialog Box – Weekly View
  • Weekly Events in WorkStation