earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Modification ou ajout d'un commentaire sur un enregistrement de journal de tendance

Vous modifiez ou commentez un enregistrement de journal de tendance à travers la liste de journal de tendance, par exemple, pour corriger une valeur corrompue ou commenter un enregistrement spécifique.

Déclaration
  • Quand vous modifiez un enregistrement dans le journal de tendance étendu, les modifications n'affectent pas l'enregistrement correspondant dans le journal de tendance connecté.

Pour modifier un enregistrement de journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le tableau d'archivage que vous souhaitez éditer.

  2. Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez modifier et cliquez sur le bouton Éditer/commenter l'enregistrement du journal de tendance

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans la boîte de dialogue Éditer/commenter l'enregistrement du journal de tendance , dans le champ Valeur , saisissez la nouvelle valeur.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Dans le champ Commentaire , saisissez un commentaire.

  5. Cliquez sur Enregistrer .

  6. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur le bouton Rafraîchir

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

L'enregistrement est à présent modifié, lorsque la liste est réactualisée le nouvel enregistrement avec le commentaire s'affiche. Toutes les modifications sont enregistrées et vous pouvez afficher un historique des enregistrements.