earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
04/09/2018

Editing the Delta in an Interval Trend Log

You edit the delta property of a trend log to increase or decrease the number of recorded values.

Mostrar más
action_close

​El registro de tendencias de intervalo recopila datos en un intervalo de tiempo específico. Cada valor registrado se almacena en una entrada del registro de tendencias. Use este registro de tendencias cuando el intervalo de registro sea inferior a 1 hora.

Puede crear registros de tendencias de intervalo usando WorkStation o WebStation. En WorkStation, puede configurar las propiedades de un registro de tendencias de intervalo conforme a las necesidades de su instalación. 

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. El registro de tendencias de intervalo no registra los valores entre los intervalos.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo.

El intervalo del registro de tendencias del intervalo se alinea con el tiempo de activación de la tendencia. Por ejemplo, si la hora de activación son las 09:01:00 y el intervalo es de 15 minutos, la tendencia se registrará a las 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 y así progresivamente.

Zona horaria de intervalo

De forma predeterminada, el intervalo de registro utiliza UTC para determinar cuándo tomar la siguiente muestra para el registro. Cuando el intervalo es superior a una hora y usted desea continuar registrando ese intervalo después del cambio de hora de verano, utilice la hora local del servidor. Por ejemplo, el intervalo de registro es cada 24 horas a medianoche y desea continuar con el registro a media noche incluso después del cambio de hora de verano, por lo que utiliza la hora local del servidor. Durante el cambio de hora de verano en primavera, la muestra de registro se tomará después de 23 horas. Durante el cambio de hora de invierno en otoño, la muestra de registro se tomará después de 25 horas.

Valor diferencial delta del registro de tendencias de intervalo

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta puede reducir el almacenamiento de entradas similares, y podría no completar la capacidad de almacenamiento tan rápidamente como un registro de tendencias de intervalo sin valor diferencial delta.

Un registro de tendencias de intervalo con valor diferencial delta comprueba el valor supervisado en cada intervalo y registra el valor nuevo si es distinto del valor registrado anteriormente y superior al valor delta. El valor delta es la diferencia entre el valor de la variable actual y el último valor del registro. Para registrar una variable según el intervalo de tiempo, use un valor delta de cero.

Por ejemplo, en la siguiente figura, el registro de tendencias de intervalo registra una variable cada minuto, pero solo si la variable supera o es inferior al valor diferencial de 3. Las entradas de registro se imprimen en un gráfico de tendencias. Tenga en cuenta que el registro de tendencias de intervalo con valor delta no registra los valores entre los intervalos, ni en los intervalos en los que la variable se ajusta al valor diferencial delta.

Aviso
  • Para registrar una variable solo según el intervalo de tiempo, establezca Delta en cero.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.
Figura: Esquema de registro de tendencias de intervalo con valor delta.

Si un registro de tendencias de intervalo tiene un valor delta y un método de cálculo que usa períodos, asegúrese de que el período contiene la cantidad necesaria de entradas de registro para generar un cálculo correcto. Si el valor no es distinto del valor registrado anteriormente superando al valor delta dentro del período, ninguno o muy pocos valores se registran para el cálculo.

Aviso
  • Adapte el período para que pueda contener la cantidad necesaria de registros para generar un cálculo correcto.

  • Si hay un método de cálculo conectado a un registro de tendencias de intervalo con diferencial delta, asegúrese de que el período y el valor delta se adaptan para el cálculo.

Funcionalidad del registro de tendencias de intervalo del contador

Puede crearse un registro de tendencias de intervalo con ajustes de contador iniciales. El registro de tendencias de intervalo oporta el comando de cambio de contador y los cálculos de consumo del contador. Puede ver la última información sobre el cambio del contador en el objeto del registro de tendencias de intervalo. Para obtener más información, consulte Función Contador .

To edit the delta in an interval trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, click the interval trend log whose delta you want to edit.

  2. In the Delta box, edit the value.

  3. Click the Save button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Configuración de un registro de tendencias de intervalo
  • Registros de tendencias de intervalo
  • Interval Trend Log Delta
  • Interval Trend Log Properties – Basic Tab
  • Missing Trend Log Records